This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-S05:工作频率和工作模式

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418409/lm5180evm-s05-frequency-and-mode-of-operation

器件型号:LM5180EVM-S05
主题中讨论的其他器件:LM5181LM5180

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我使用计算器来帮助我进行设计(请参阅附件)、然后我对 EVB 进行了一些测试。

大家将看到、我有5V 的输入电压、并且需要3.3V 电压:我更换了反激式变压器、并安装了750319117 (从 Wurth Elektronik 开始、我与他们的专家合作、以便根据我的应用选择最佳 PN)。 根据计算器、当负载为120 mA 时、开关频率应为350 kHz (因此我应该在 DCM 下工作)、但实际上我的测量值是209 kHz (见下图、我向您展示了 TP3上的开关电压)。

您可以帮助我解决这个问题吗?  

谢谢你。

BR、

Giorgio

 

e2e.ti.com/.../0336.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您考虑使用我们的产品。  在您的计算器中、您选择 LM5181、而 EVM 则选择 LM5180。  根据计算器、EVM 将以大约230kHz 的典型值在 FFM 中开关、209kHz 在容差范围内。  

    希望这一点得到澄清。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我忘记了 EVB 在 LM5181上有 LM5180。  

    我在计算器中更改了该值、并获得了以下电流与频率间的关系图:

    在我的设置中、我设置 ILOAD = 160 mA、并测量了 VSW 频率:它大约为243kHz、如图所示、我预计大约为300kHz。

    这仍然是容差之间的关系吗? 如果是、我可以从哪里获得有关频率容差的信息?  

    谢谢你。

    BR

    Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    我认为它在容差范围内。 首先、器件的主要重点是输出调节、而频率是一个中间参数、它会相应地变化以调节输出电压。  这就是我们用最小和 最大限值而非开关频率来表征 Vref 的原因。  至于频率本身、它可以很轻松地具有+/-10%的容差、或者可能更小一些的容差。  除此之外、+/-10%的变压器电感容差、我相信您注意到了频率随 FFM 和 BCM 中电感的变化、对吧?  对我来说、频率并不是非常错误的迹象。  243k 是合理的。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解。  

    感谢您的支持。

    BR

    Giorgio