This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:从 OUT 到 GND 的漏电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418701/tps25926-leakage-current-from-out-to-gnd

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件:TPS22975

工具与软件:

嗨、团队:

对于 TPS259260、TPS259250、TPS22975、当 Vin=12V 或5V、EN 为低电平时、从 OUT 到 GND 的漏电流或阻抗是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    我目前没有该器件的确切值、但我可以告诉您、阻抗通常为千欧、因此预期的泄漏在最大值为几 mAs  

    这已经足够好了。 客户是否发现泄漏电流更高?

    也不会始终发生输出到 GND 的情况。 它仅在某些情况下由于栅极无源下拉而发生。

    此致、
    Arush