This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:IEC62368和 UL2367

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418715/tps2640-iec62368-and-ul2367

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件:TPS2660

工具与软件:

您好!

①②上的②产品① TPS26400和 TPS2660、其中说明 T Ü V S Ü D 具有 IEC62368和 UL2367认证、而 T Ü V S Ü D 列为没有任何认证。 ②、在 TI 功能安全类别中、Δ I 被标记为①"功能安全型"、但没有提及 Δ I。

①、产品 Θ 的技术文档显示了 IEC62368和 UL2367认证、这与上述信息不一致。

①是否可以认为 T Ü V S Ü D 也具有这些认证?

① T Ü V 和 T Ü V S Ü D ②、我认为这两种产品的主要区别如下、但还有其他区别吗?

  • 输入电压范围不同(①为42V、②为60V)。
  • 对过流①的②:Δ I 具有电流限制和锁存功能、而 Δ I 仅具有闭锁功能。
  • 电流②的差异:① μ A 为2A、而 Δ I 为2.23A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E。

    TPS2640和 TPS2660均 通过了 UL 认证。 需要更新 TPS2640比较表数据。 感谢您指出这一点。

    都有电流限制功能。

    您可以使用 MODE 引脚自动重试和闭锁。

    抱歉在器件比较部分中混淆。 有关详细信息、请参阅数据表。

    谢谢  

    Amrit