This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16417的 Re 启用和确切/FLT 引脚行为

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416653/tps1641-re-enabling-and-exact-flt-pin-behavior-after-latch-off-for-tps16417

器件型号:TPS1641

工具与软件:

您好!

我对 TPS16417中/FLT 引脚的确切行为和锁存器的重置有疑问 (电流限制;闭锁故障行为;无输入-输出短路检测)。

 

假设/FLT 引脚变为低电平、并且(几乎)在 EN 引脚变为低电平之后立即变为低电平。

何时 将/FLT 引脚再次变为高电平(锁存复位)?

 

  1. EN/SHDN 引脚变为低电平时立即:

     _________________________________   

/FLT       |_|

         ____    

EN        |_________________

 

 

  1. 当 EN/SHDN 引脚变为低电平后变为高电平时:

         _________________________________    

/FLT       |_|

         _________________________________    

EN            |_|

 

 

  1. 如果 EN/SHDN 引脚在 TLow_SHDN 持续时间内处于低电平:

         ____          ________

/FLT       |_________ |

         ____

EN            |_________________

 

 

  1. 当 EN/SHDN 引脚处于低电平状态的时间超过 TLow_SHDN 后变为高电平:

         ____              ________

/FLT       |_________________ |

         ____              ________

EN            |_________________ |

 

我知道数据表在"热关断和过热保护"部分(而不是在"有功电流限制"部分)中说明了以下内容:  

"要重置闩锁、请切换 EN/ SHDN [...]。 要复位锁存、请使 EN/ SHDN 引脚保持低电平的持续时间超过 TLow_sHDN。"

我希望您可以消除对其确切含义的任何疑问、并确保过流超时和热关断的行为是相同的。

此致、

Joris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joris、您好!

    EN 引脚用于打开和关闭器件。 FLT 表示器件已进入保护模式。

    仅当器件开启时、FLT 才会置为有效、这意味着 EN 为高电平。  

    仅当 EN 高于阈值时、FLT 才会变为高电平。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    感谢您的答复。

    问题是如何准确地使器件退出保护模式。

    (最初、/FLT 引脚和 EN 引脚都为高电平。 然后器件进入保护模式:/FLT 引脚变为低电平。 当 EN 引脚 立即变为低电平时会发生什么情况:/FLT 引脚是否会再次变为高电平或仅在一段时间后才变为高电平?)

    此致、

    Joris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joris、您好!

    很抱歉混淆。

    如果 EN 引脚变为低电平、/FLT 引脚将重新发送低电平。

    该引脚将立即变为高电平。 /FLT 引脚变为高电平。

    要退出保护模式、建议切换 EN 引脚。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    谢谢你这么多的回答,这已经澄清了很多!

    在/FLT 变为高电平以响应 EN 引脚变为高电平之前、EN 引脚是否也需要保持低电平的最短时间?

    (数据表提到"要复位锁存器、请使 EN/ SHDN 引脚保持低电平的持续时间超过 TLow_SHDN。" 分为两个部分。)

     

    此致、

    Joris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joris、您好!

    是的、您回答正确。

    它是确保关断模式的最小脉冲长度、为24ms。

    谢谢  

    Amrit