This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:器件建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418962/tps25944l-device-recommendation

器件型号:TPS25944L
主题中讨论的其他器件:LM7310TPS25947

工具与软件:

您好、专家。

我计划设计如下图所示的硬件。

我有几个关于该设计的问题。

我找不到合适的位置来询问有关硬件建议和验证的信息、所以我将此消息留在这里。

问题1。 我想听听您对设计硬件时(如图中所示)是否有任何具体问题的看法。

问题2: 我想针对图中标记为"①未定义"、"②未定义"和"③未定义"的器件推荐适用的器件。

  • ②未定义(电源多路复用器)应支持自动切换并具有快速切换时间。
  • 5 μ A、③ μ A 未定义(降压)和② μ A 未定义(功率多路复用器)都应具有足够的额定电流来为系统负载供电、而不会因缺少电流或裕度不足而导致压降①。
  • 在①期间、μ C 未③(降压)和 μ C 未②(电源多路复用器)都应该产生最少的热量。

谢谢。
你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jihoon、

    Unknown 说:
    q1. 我想听听您对设计硬件时是否会出现图中所示的具体问题的看法。

    我认为这张系统图不存在任何问题。

    ②未定义(电源多路复用器)应支持自动切换并具有快速切换时间。

    我认为您的应用小于12V、5.5A、我认为双芯片 TPS25947在这里应该是很好的解决方案。 如果不需要任何其他保护功能、您还可以考虑 LM7310 (该器件的负载开关版本、保护功能较少)。 请参阅这些器件数据表中的 PMUX 部分。

    [报价用户 id="418661" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418962/tps25944l-device-recommendation "]
    • 5 μ A、③ μ A 未定义(降压)和② μ A 未定义(功率多路复用器)都应具有足够的额定电流来为系统负载供电、而不会因缺少电流或裕度不足而导致压降①。
    • 在①期间、μ C 未③(降压)和 μ C 未②(电源多路复用器)都应该产生最少的热量。
    [报价]

    关于 PMUX、它只是一个开关。 如果您怀疑电源轨噪声或压降、请评估并添加所需的输入输出电容器以防止任何压降。  

    关于降压器件建议、请创建另一个包含任何 TI 降压器件型号的主题。 该小组会将该主题分配给正确的团队。

    此致、
    Arush