This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:最小脉冲、DCM 下的脉冲

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419198/lm5035c-minimum-pulse-pulse-at-dcm

器件型号:LM5035C

工具与软件:

您好!

我们将使用 LM5035C 设计半桥转换器。

为我们进行设计需要以下各项、请知道。

*最小脉冲

  请参阅数据表、最小抖动为0%。 但是、可输出的最小导通时间脉冲有多长时间?

* DCM 时脉冲。

  我知道此 IC 在非常轻的负载下会以 DCM 模式运行。

   那么、在 DCM 模式下、HO 和 LO 的数量是否相同? 我们希望每个数字都相同、以避免 半桥的高侧和低侧电容器出现不平衡。

  如果每个数字不相同、您有什么建议以避免 半桥的高侧和低侧电容器失衡。

  (下图是 HO 或 LO、我们希望左侧波形、避免右侧波形。)

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小 PWM 脉冲通常为80ns。  

    该器件没有两个相邻的脉冲宽度匹配。 在电压模式控制半桥转换器中、电压秒平衡是自动实现的、即脉冲放电时间更长、半桥电容器更多、因此时间 x 电压可调整为短脉冲、但其半桥电容器的放电更少。

    您还可以添加与变压器绕组串联的直流磁通阻断电容器来实现磁通平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。