This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660EVM-064:适用于宽范围输入的 LLC (UCC25660)-需要说明

Guru**** 2524390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419929/ucc25660evm-064-llc-ucc25660-for-wide-range-input---need-clarification

器件型号:UCC25660EVM-064
主题中讨论的其他器件:UCC25660

工具与软件:

关于在我们的应用中使用 LLC 拓扑、我想确认以下几点:

低压(输入)应用的同步整流器 : LLC 拓扑是否适合低压应用?


输入范围: 我们的输入电压范围为25V 直流至140V 直流、差值约为115V。 您能否确认 LLC 拓扑对该范围是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    感谢您查询 TI 器件。

    这是肯定的和否定的,因为它不能有一个直接和固定的答案。 需要根据应用及其具体细节对其进行回答。  

    为了回答您的问题、我是否可以理解以下内容?
    1.最大输出功率是多少?

    输入电压上传送的输出功率是恒定的还是随输入电压降低? 请提供详细信息。

    3、输出电压是多少? 是固定的还是变化的? 如有差异、请提供详细信息。

    4.应用程序是什么?

    4.输入电压源是什么?

    5.是否  在欠压期间出现低压线路(即25V)、而不是在启动期间出现?

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.最大输出功率是多少? --------------- 500W

    输入电压上传送的输出功率是恒定的还是随输入电压降低? 请提供详细信息。 ------- 是的、需要在整个输入电压范围提供输出功率。

    3、输出电压是多少? 是固定的还是变化的? 如有差异、请提供详细信息。 --- O/P 电压:14V、固定电压。  

    4.应用程序是什么?  汽车

    4、输入电压源是什么? 对蓄电池和交流发电机的损坏。 它用于多种电压范围、例如36V、48V、75V、96V

    5.是否  在欠压期间出现低压线路(即25V)、而不是在启动期间出现? -------------------------------------------------------- 有

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    感谢您的参与。

    最小输入电压与最大输入电压之间的电压差不是电源转换器关心的问题。 最大输入电压与最小输入电压之比。

    我 无法确认、我们是否可以借助任何控制器实现优化的 LLC 功率级设计、不降低针对如此宽输入电压范围的功率输出。 为了获得如此宽的输入电压范围、我们需要进行权衡、这可能决定了 LLC 功率级的性能。

    我建议使用 UCC25660 4.  首先设计计算器表并对 UCC25660x EVM 进行实验、通过修改相关元件和 IC (UCC256604)来查看性能、然后继续。

    此致

    Hemanth