This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:ADP1071-2超高效替代器件

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419089/tps23754-adp1071-2-ultra-efficient-alternative

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS23734、、 TPS23756

工具与软件:

您好!

我的一位客户正在寻找 ADP1071-2的超高效替代产品。 他们考虑使用 TPS23734 (应用为10-60V 输入电压、12V 输出电压、25W)  

1) 1)这是不是最适合的器件?

2) PA2649NL 是否是合适的变压器?  

3) 3) E2E 是否能够在设计过程中帮助解决潜在的仿真问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abigail:

    感谢您的咨询!

    1) 1)这是不是最适合的器件?

    输入电压对于 TPS23754运行而言过低。 您可以考虑在 PSE-RTN 和37 - 57V VDD 下运行12V - 57V 适配器时使用 TPS23756。 理论上、TPS23756可以支持10V 适配器(9.3V + 0.7V 二极管压降)、但 建议适配器电压>=12V。   

    2) PA2649NL 是否是合适的变压器?  

    我认为  PA2649NL 只能用于33V 至57V 的输入电压。 在10 -33V 时、可能无法调节 Vout。  

    3) 3) E2E 是否能够在设计过程中帮助解决潜在的仿真问题?

    抱歉、我们的电路级仿真模型中没有大部分 PD。 在转换器端、您可以使用 Power Stage Designer (www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER) 进行计算/简化仿真。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您发送编修。  

    他们询问他们是否将规格更改为37-57V、这是否适用于 PA2649NL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abigail:

    是的、 如果输入电压为37 - 57V、您可以将 PA2649NL 用于。

    此致、

    Diang