This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:在 Impedence 跟踪器件上应用的电池自放电一般问题

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418324/bq27426-general-question-on-battery-self-discharge-applied-on-impedence-track-devices

器件型号:BQ27426

工具与软件:

嗨、大家好!

在我的应用中、我会使用带有 Impedance Track 算法(BQ27426或 SYmilar)的电量监测计。

我的应用程序需要很长的待机时间(2-3个月)和很短的电池负载时间、在这种情况下、电池自放电在电池包的 SOC 上变得更加重要。

要跟踪 此自放电的累积值吗? 如何跟踪?

我是否还可以从外部修改自放电值?

谢谢你  

最好的餐厅

Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    请参阅 BQ27426数据表中的以下内容、了解电量监测计的 Iq。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我的解释不清楚、我会再试一次

    锂离子电池会受到自放电电流的影响;这是一种对电池放电的内部电流。

    该内部电流无法通过电量监测计元件进行测量、因为它显然是"内部电流"。

    在典型应用中、电池放电的90%是由负载电流引起的、测量的是 bu gasgauge、在电池 SOC 中计算得出、这种自放电不会引入相关误差、因为可以忽略不计。

    在我的应用中、我有3个月的待机时间、电池杆的自放电在过载电流中占主导地位 、必须由 Impedance Track 算法计算、否则误差会变得太高。

    ALGO 如何跟踪该自放电电流?

    我希望我的解释清楚、如果不清楚的话、请问我。

    谢谢你  

    最棒的酒店

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    感谢您澄清您的问题、当监测计处于正常模式和睡眠模式时、监测计仍然应该跟踪通过的电量。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗伯特,你能解释如何? 我没有找到任何信息。 此外、每个电池都有不同的自放电、我找不到加载该参数的寄存器。

    BR

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    我建议参考器件 TRM 来查看电量计何时进行测量。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    我已经阅读了 BQ27426的 TRM、但我没有在我的问题中找到答案。 你有没有回答我的问题?  如果你没有回答我的问题,这可能是一个很好的机会来提高你的知识。

    谢谢你  

    BR

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stefano、  

    我在此道歉。 电量监测计在 RELAX 模式下不会跟踪自放电情况。 电量监测计将需要获取新的 OCV 测量值以校正报告的 SOC。  

    此致、  

    Robert。