This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:计算延迟时间

Guru**** 2386020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415901/tps3840-q1-calculation-of-delay-time

器件型号:TPS3840-Q1

工具与软件:

您好!

数据表中有计算复位延迟时间(最大值和最小值)的公式:

但是、在电气特性中、我没有找到有关 td (无电容、最小值)的信息:

 

您能帮我解决这个问题吗?

 

谢谢你

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    感谢您的提问!

    看起来我们有最长延迟的日期。 您能告诉我您为什么需要这些信息吗? 我想看看我如何为您的查询提供支持。  

    如果您没有任何具体要求、我认为预期延迟最大为50us 可能是一种好的做法。  

    我希望这 对您有所帮助!

    此致!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我还建议客户使用最大值。 令人困惑的是、建议使用公式 td min、但数据表中未提及。 有任何相关信息吗? 否则、我会告诉他们两种公式均考虑 td max

    谢谢!

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    延迟公式有 TD  (无电容、最小值)、因为这是计算复位延时时间的最准确和正确方法。  我认为、整体目标是为客户提供正确的公式。  对于此特定数据表、我们可能不需要在公式中显示 CAP、MIN、我还会 告诉他们在两个公式中均应考虑 td max。

    如果我们的客户选择在 CT 引脚上使用小电容器(其-ln (0.36) x RCT (min) x CCT (min)将为微秒级)、则应 在延迟计算中添加内部延迟。  

    但是、如果他们在 CT 引脚上使用更大的电容(其-ln (0.36) x RCT (min) x CCT (min)将处于毫秒范围内、那么该内部延迟不会将其总延迟更改为更多、因为它们已经具有更大的电容和更大的延迟。  

    此致、

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    TD min 和 max 之间是否存在较大的范围?

    因为如果他们使用 CCT 最小值、这可能会对总体延迟产生重大影响...

    谢谢

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    我将立即关闭该主题、同时我将与我的团队进行核实。  

    一旦我收到反馈、我将在下周与您联系。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这´s 很好!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    没问题!

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    即使最小 TD 延迟未在时序图中突出显示、我们也在 第7.7节的典型特性中提供了一些图形。

    您可以看到中 CT 处没有电容器时 TPS3840-Q1的预期延迟行为 图38 用于-40到125C 之间的差分温度范围

    此致!

    Sila Atalar