This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:无法限制充电电流

Guru**** 2389790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419378/bq25730-unable-to-limit-charge-current

器件型号:BQ25730

工具与软件:

尊敬的先生:

在 BQ25730中、充电电流寄存器中设置的 IC 电流限制在电池充电期间未反映、它正在充电、其电流大约为3安培。 我们可以知道这种突然异常行为的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rajendar、

    您能否提供更多信息、比如输入电压、电池电压、充电电流?  原理图和寄存器转储?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们以升压模式运行充电器、输入电压为12V、并将其升压至17V。 当充电电流设置为40.41 512mA 时、它以大约3安培的电流(仅在一个 PCB 中)(4节16.8伏电池)为电池充电。

    当在其他 PCB 中使用相同的寄存器配置时、充电电流受到精细控制、并使用充电电流寄存器中设置的电流为电池充电。

    对于信息、寄存器配置也如下所述:

    充电选项0:0x070E

    充电电流:0x0200

    充电电压:0x4300

    OTG 电压:0x00

    OTG 电流:0x00

    输入电压:0x1000

    系统最小电压:0x7B00

    输入电流限制:0x3200

    ChargeOption1:0x3F00

    ChargeOption2:0x3037

    Chargeoption3:0x0434

    PROCHOT 选项0:0x4A81

    PROCHOT 选项1:0x41A0

    ADC 选项:0xE0FF

    充电选项4:0x0048

    VMIN 有效保护:0x006D

    电压测试板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rajendar、

    由于这只发生在一个电路板上、因此可能是一个事件。 您是否可以进行 ABA 交换以查看此症状是来自于 IC 还是来自于主板?

    "  A-B-A  交换方法是一种简单的交叉检查测试、可确认发现的问题不是系统性问题。

    • A-B-A  交换方法
      (1)拆下可疑部件( A )。
      (2)更换可疑部件( A )、带有已知良好的组件( B )并检查原主板现在是否正常工作。
      (3)安装可疑部件( A )连接到已知良好的电路板、然后查看是否在正常电路板上出现相同的故障。

    步骤3很重要、因为它可以帮助我们排除问题是由系统问题或良好电路板上多个稍差元件的交互造成的任何可能性。"

    此致、

    老虎