This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:该器件的 IEC 62368-1认证状态

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420159/bq24072t-iec-62368-1-certification-status-for-this-device

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:bq24072

工具与软件:

我们在采用 BQ24072T 的设计中替代了 bq24072、因为它在温度感应方面更精确。 不过、我们需要 IEC 62368-1认证。 数据表中未提及该内容、但在 bq24072数据表中提及了该内容。

这是一个错误/不合格或有具体的原因?

请提供建议。

此致、

Hans Lepoeter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hans:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    我已经验证 BQ24072T 版本具有 IEC 62368-1认证。 抱歉、数据表尚未更新以指示这一点。 我们将在下一次数据表修订版中对其进行更正。

    如果您需要证书副本、请帮助提供您希望将文档发送到的电子邮件。 我已通过 E2E 向您发送了一个朋友请求、如果您更愿意通过此主题中的私人消息共享您的电子邮件、  

    此致、

    Garrett