This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:该 LV5144 IC 的 SPICE 模式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420017/lv5144-spice-mode-for-this-lv5144-ic

器件型号:LV5144
Thread 中讨论的其他器件:LM5145

工具与软件:

我曾尝试使用 LM5145、但在仿真期间、显示网络表征错误(要求连接 SYNOUT、SYNIN 和 NC_0、NC_1引脚)。 您能说明一下在哪里连接这些引脚以成功进行仿真吗? 请参考以下图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNCOUT 通常保持开路。 SYNCIN 可连接至高电平至 VCC。 NC 引脚可以接地。

    此致、

    TIM