This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQStudio 支持

Guru**** 2946990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418642/bq27z561-bqstudio-support

器件型号:BQ27Z561

工具与软件:

当更新使用 Battery Management Studio 作为产品的软件创建的 golden 文件时、
存在电池剩余电量显示与实际电池电压不匹配的问题。
您是否有类似的问题?
这是否可以通过反复充放电来改善?
当新电池连接到产品时、是否从一开始就输出正确的剩余电量显示?
例如、我还需要做什么、比如拔下电池电源并重新上电一次、或者反复充电和放电等?
写入软件后是否必须完成任何任务?
谢谢。此致
Kugimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kugimoto 您好!

    您是否完成了学习周期? 您能否共享此行为的日志文件?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log0917.log

    您好、Adrian、

    在创建学习周期时、我遇到了各种问题、并且在创建学习周期时遇到了困难。
    例如、L 状态应从"0"开始、到"6"结束、
    但从开始到结束、它始终保持为"2"。
    (状态不变)
    此外、当电池电压降低时、将切断与 BQ Studio 工具的通信、学习周期有时会在中途停止。
    我不知道如何解决这个问题。
    最后、我会向您发送我创建的日志。

    谢谢。此致
    Kugimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kugimoto 您好!

    请手动将 LStatus 改回0、然后发送 GAUGE_En 命令和 RESET 命令。 您可以在数据存储器中的 Gas Gauging 部分找到 Update Status 寄存器。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian San:

    我将更新状态从02更改为00、L 状态变为04。
    顺便说一下、如果 Lstatus 未正确更新、是否不会创建最佳的 Golden 文件?
    存在电池电压下降时通信中断的问题。
    要解决该问题、放电电压值(下限)可降至多少 V?
    如果通信中途中断、我是否必须从初始状态"0"重新开始?

    谢谢。此致
    Kugimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IHello Adrian San,

    只是想确认另外一件事。

    L 状态是否自动更新?

    谢谢。此致
    Kugimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kugimoto 您好!

    是、L 状态应自动更新。

    此致、

    Adrian