This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:DCM 和纹波问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417847/tps5430-dcm-and-ripple-issue

器件型号:TPS5430

工具与软件:

TI 人好

客户使用我们的 TPS5430DDAR、就像此原理图。

输出为9V (250mA 和 - 450mA)

客户将在  正常 SW 波形中获得一些与 DCM 模式类似的异常 SW 波形、开关频率为80kHz、如下所示:  

图中是 SW、电压纹波和电感电流。

我认为输出电流非常小、因此不是过流 DCM 保护、如果是轻负载 DCM 模式、SW 频率应该是恒定的。

看起来系统不稳定、我建议客户移除 C164 (2型补偿网络)、因为这会引入额外的零点。  

因此、电感电流的峰值变大、因为这个图形看起来仍然很异常、请给出一些注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它看起来不稳定。

    您使用哪种类型的负载??  Rload 还是 Eload??

    您是否使用不同的负载和输入电压进行了测试?

    您能否提供 PCB 布局的图像??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢