This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:48V/5A 电源模块

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410362/lmz35003-48v-5a-power-module

器件型号:LMZ35003

工具与软件:

你(们)好

在过去的设计中、我们使用的 是 LMZ35003

新项目需要48V/5A 电源模块

TI 有这个建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LMZ35003是一个50V 模块。  您是否需要具有更高输入电压的器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    我需要以 VIN 48V 为基础的5A 输出模块、

    LMZ35003可以并联输出5A 吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们有一个正在开发的模块;您的时间框架是什么?

    此外、您的最大输入电压要求是多少??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢