This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430DDA -技术支持

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409937/tps5430-tps5430dda---technical-support

器件型号:TPS5430

工具与软件:

您好!

我正在借助 TPS5430DDA 转换器设计5V 直流电源输出。 输入电压= 12VDC、Iout = 1.63A。

它已用于低于电路的设计中。

新设计要求增加 Iout、即1.63A。  更多详细信息。 规格  

IOUT = 1.631A、Vin = 12Vout = 5V、  TA = 35°C、 θJA Ω= 45 °C/W。 超出工作范围。  

我的计算是否正确? 需要知道、如何解决散热问题? 您是否推荐任何其他替代方案? 在输入端并联添加一个电阻器是否是降低12V 输入电压和减少热耗散的好方法?

请帮助进一步推进。

此致、

Amol B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先需要根据数据表曲线估算效率。

    然后、您可以估算功率损耗并计算所需的 thetaJA。

    如果您使用的铜面积比 EVM 大、您可能得到的 thetaJA 比 EVM 数据表中所示的要小。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    您能否参考一下有关 thetaJA 的功率损耗和计算?

    此外、使用电源设计人员 webench 来仿真电路是否是好主意? 它是否提供最接近的 thetaJA?

    Thankse2e.ti.com/.../Simulate_5F00_TPS5430DDAR_5F00_Startup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用 Webench 来估算功率损耗。  或使用数据表中的效率曲线。

    我认为 Webench 对 thetaJA 做了假设;它可能与您的条件不匹配。

    随附的注释应该会为您提供一些指导。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../0714.snva951.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢