This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2671:LM2671

Guru**** 2533160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408062/lm2671-lm2671

器件型号:LM2671

工具与软件:

大家好!

        我是印度的 chnadrashekher、我有关于 LM2671固定12V 稳压器的问题、输出电压不稳定且产生3V 峰峰值振铃噪声、请支持抑制输出噪声   

i/p 电压-桥式整流器的18V 电压  

输出电压- 12V、下面是电路图  

下面是供您参考的振铃波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否提供输入电压和 VSW 节点电压的波形。

    输出上的"噪声"是否反复出现?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、感谢您的回复、  

    i/p 波形如下所示-并重复、  

    稳压器 O/P 波形如下所示、具有对应性  

    稳压器 o/p 噪声交流波形、如下所示

                  如果需要我们提供任何其他详细信息、请告知我们。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

               这是 VSW 点波形、供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您显示的波形看起来非常奇怪。

    请仔细检查您的设置。

    波形应更接近数据表中的波形。

    此外、请检查您的元件值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

             我也觉得有点奇怪、设置很好、因为我们得到了18V 的电压以及振铃噪音、输出也一样、如果我们没有得到输出电压、我们会检查设置、但设置很好...而且所有的组件也很好   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    噪声的重复率是否与稳压器的开关频率相同?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、稳压器的开关频率为260kHz、但捕获的振铃噪声频率在83Mhz 左右、如以下屏幕快照12ns 所示(希望我已正确捕捉时序)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    噪声突发的重复率是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!  

    每268 kHz 便会重复出现突发噪声、下面的屏幕截图供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正是在开关频率下。  所以、它看起来是这样的

    噪声将进入输出中。

    这可能是 PCB 布局问题、例如接地。

    您能给我们提供您的 PCB 布局的图片吗?

    此外、它可能是通过电感器的开关脉冲。

    您可以尝试在输出端使用一个小型陶瓷电容来分流噪声。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢