This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:开关频率漏脉冲

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407459/lm3150-switching-frequency-missing-pulses

器件型号:LM3150

工具与软件:

我基于 LM3150设计了5V 降压转换器来支持4A 负载。

在 LM3150 EVM 中、高栅极的开关频率在带载或空载时都是稳定的。 在我自己的设计(宽输入5V 降压)中、当没有负载时频率似乎跳过脉冲:

当施加了任何负载时、开关频率似乎有大量抖动、并且会跳过脉冲:

这是我的设计的屏幕截图。 请注意、我犯了一个错误、将 EN 连接到输入电压、所以我只是切断了 IC 上的引脚以防止其连接、它是悬空的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于这是 COT 控制器、因此您需要在一定程度上注意前馈电容器和输出电容器 ESR。

    请查看此器件产品页面上的快速入门计算器、并将其与您的设计进行比较。  

    或者、您可以使用 Webench 检查器件选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试使用快速入门计算器、但由于某些原因、Excel 出现了大量错误。 因此、我将我的要求放入 webench、其中建议100pF Cff 为74m Ω(C0805C101K5GACTU)、150uF Cout 为25m Ω(6TPE150MAPB)。 现在、我有2个150uF 电容器、每个电容器的 ESR 均为17m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试移除其中一个150uF 输出电容器。

    此外、您也可以尝试在 EVM 上构建应用、看看得到的响应是怎样的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢