This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31EVM:电源模块要求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419975/tpsm831d31evm-power-module-requirement

器件型号:TPSM831D31EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM831D31

工具与软件:

您好!

我们为电感器选择额定电流为80A 至100A 的电源模块。 帮助我查找额定电流为100A 且无需考虑电压转换的电源模块。

我选择的器件是120A 额定电流模块、该器件是否与我的规格相匹配。 可以使用此器件吗?

电感器器件型号参考:

  • MMD-06CZ-R10M-V1-RU

此致、

Nandhini A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandhini:

    TPSM831D31已经具有电感器。 该模块的通道 A 可支持高达120A 的电流、通道 B 可支持高达60A 的电流。

    此致、

    Nash