This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:执行 DPT 时输入脉冲失真

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420102/ucc21710-q1-distortion-in-input-pulse-while-performing-dpt

器件型号:UCC21710-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21710

工具与软件:

您好、我正在使用 ucc21710栅极驱动器 IC 为我的 sic MOSFET 执行 DPT 测试。 但是、当我施加直流电压(100V) 并为测试提供两个脉冲时、 我的 C2000微处理器的输入会失真、甚至高达10V。 随附的是图像。 通道2显示微控制器的输出严重失真。                        

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    在 DPT 期间、涉及高电压和大电流、 开关噪声将影响测量。

    为更大限度地减少失真、需要使用较小的组环路电缆进行示波器测量。  

    请查看随附的报告以供参考。 希望它有所帮助。

    e2e.ti.com/.../Probing-in-high-voltage-noisy-system.pdf