This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在断电时防止配置丢失

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420153/bq25792-preventing-the-loss-of-configuration-if-the-power-is-lost

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好!

是否有办法防止 BQ25798配置断电? 在我们的应用程序中、给您带来不便、我想办法在循环通电的情况下维持芯片的配置. 是否有方法可以提供备份源以仅维护配置?

TI 是否正在开发具有非易失性 RAM 的版本、以便在断电后保留配置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    遗憾的是、不可以  不久的将来、我们的所有充电器都使用 I2C 寄存器进行配置。  它们重置为默认设置、与 WD 计时器(如果使用)到期时相同。  这将用作安全功能。

    此致、

    Jeff