This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:关于 SW 的绝对最大额定值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419907/tps62821-absolute-max-rating-about-sw

器件型号:TPS62821

工具与软件:

您好!

我们有关于 TPS62821的两个问题。

1.当采用 TPS62821的产品电源关断时,如附波形所示,一小段时间 Vsw 电压高于 Vin 电压。

数据表指出、绝对最大额定值的 Vsw 为 Vin+0.3V、但可达到实际允许的电压?

2.是否有任何弛豫条件,例如 Vsw 可以超过 Vin+0.3V 的时间,没有任何问题?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../inquiry.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shumpei、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    以下是我对您的问题的评论:

    VIN + 0.3V 是数据表中规定的 VSW 的实际绝对最大额定值。 唯一的例外是 SW 节点开关时上升沿的典型过冲。 这里10V 是绝对最大额定值、只要持续时间小于10ns。

    2. Vsw 不能超过 Vin+0.3V 没有任何问题。 应力超出"绝对最大额定值"下所列的值可能会对器件造成永久损坏。

    如果可以单独控制 EN、则可以在关闭 Vin 之前禁用 TPS62821。

    在本例中、我假设 EN 连接到 Vin。 我认为、如果在 Vin 关断时 EN 信号同时降至0.4V 以下、有源放电功能就会相当快地降低 VSW。 从示波器的图上可以看出、Vin 一开始就下降到了2V。 如果可能、您可以尝试使用分压器或 FET 从 Vin 生成更小的 EN 信号(EN 电压≥1V 表示高电平、≤0.4V 表示低电平)、这会在 Vin 第一次下降时禁用 TPS62821。

    此致、

    Andreas。