This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:电阻器精度

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420085/tps62873-resistor-accuracy

器件型号:TPS62873

工具与软件:

嗨、团队:

下拉 VSET 引脚的电阻器需要有多精确? 6.19kΩ 是否可以接受?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    电阻器容差定义为6200欧姆的+/- 2%、因此低至6076欧姆。 (请参阅数据表7.3)

    如果您的6.19kOhm 电阻具有+/-1%或更好的容差、则可以使用它。

    此致、Werner