This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:CT 引脚的最大压摆率设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416575/tps22997-maximum-slew-rate-setting-of-ct-pin

器件型号:TPS22997

工具与软件:

大家好、团队成员:

TPS22997是否具有上升时间(CT)的最大值?

根据我的理解、压摆率控制内部 FET 完全导通速度。 不确定我们是否可以在 CT 引脚上连接大电容器以实现慢速开启应用。

如果这是风险、最大 CT 值是多少?如何计算?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您可以使用数据表中的公式1和第9.2.2节来计算 CT 值。

    CT 用于控制输出电容器的浪涌电流。 它已经过验证并根据验证进行了表征。  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    因此、最大电容将与第9.2.2节中的数据表表格相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    它未提及最大 CT 电容。

    它根据 COUT 进行选择。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您可以帮助确认以下申请吗?

    Cout=24.9uF

    CT = 15nF、上升时间= 10.02ms

    VIN/VIN VOUT = 5V

    Iout = 0.13A

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否亲自在 EVM 上测试它?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armit:

    我们没有 EVM、RD 正在与竞争对手设计22997和收购。 如果22997可能有风险、我将升级其他 TI 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我可以在实验室中进行验证。 可能需要一些时间。 我将在下周初更新。

    谢谢  

    Amrit