This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176-Q1

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418946/lm5176-q1-lm5176-q1

器件型号:LM5176-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们可以查询以下电路。 请确认 VISNS 电容器 C 的值。

我们将在  VISNS 引脚上使用 C 150pF/50V。 输入8V 至24VDC、38V 400ms 负载突降脉冲。

输出:36V、1000mA 或800mA LED 负载

输出:6V、1000mA 或800mA LED 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitainder:

    感谢您的咨询。

    通常、VISNS 引脚上不需要电容器。 您可以使用2k 电阻直接将其连接到 Vin。

    但您可以为该电容器保留空间、以防后续需要。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您在这里快速说明一下。

    在这里、为了准确起见、客户想知道由于他们在 VINS 引脚(输出电压的反馈引脚)处使用了150pF 的电容器、您是否看到所选值存在任何挑战都可能是在输出上升或上升时产生的延迟方面?

    此外、如果您在此处对电容选择有更好的建议、 客户是否也知道这一点?

    此致、

    Jinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinesh:

    我认为使用150pF 电容器没有问题或挑战。

    此致

    Moritz