This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:斜升时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418176/tps745-q1-ramp-up-time

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我想询问 TPS745-Q1的斜升时间。

当 COUT 增大时、上升时间是否会增加?

此外、时间是否会超过数据表中的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    在浪涌电流超过器件的电流限制之前、无论 Cout 如何、上升时间都相同。  您可以使用电容器公式来查找浪涌电流:

    浪涌= Cout * Vout/dt

    其中 dt =表中列出的导通时间。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    波形显示了 VOUT 上升时间(CH1)和输出浪涌电流(CH2)、如下所示。

     您能否帮助说明浪涌电流达到电流限制(ICL)是否会导致斜升时间增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    在现代 LDO 中、电流限制环路具有低带宽、在20-50us 后接合。  LDO 浪涌电流必须至少在这段时间内超过电流限制值、然后才能启用电流限制。  当导通期间电流限制启动时、将根据电容器等式 I = C * dV/dt 对输出进行充电、其中"I"是电流限制值。  此 LDO 的典型电流限制是720 mA、因此通常我不会期望通过此示波器图中测量的导通时间使该 LDO 开启到电流限制状态。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    在斜升期间将 LDO 开启至电流限制是否会损坏 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    否、如果在导通期间启用电流限制、LDO 不会损坏。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    明白了、非常感谢。

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    欢迎您、如果您有任何其他需求、请告诉我们。

    谢谢!

    Stephen