工具与软件:
大家好、
我们计划将 TI 的窄 VDC 降压/升压电池充电控制器"BQ25713"用于需要的断电应用
以20ms 的持续时间提供120W 的功率、并在断电期间保持12V 的恒定电压。
鉴于我们的产品将安装在无法接触的区域、我们已决定使用超级电容器代替锂离子电池。
我们有几个问题希望您能帮助我们解决:
1.根据我的理解、BUCK-BOOST 配置只能用于充电。 我们还可以在断电时获得采用四 FET 配置的稳压输出吗?
2.请确认此 IC 是否可用于为超级电容器充电。
3.您能帮我们找到合适的电容值吗? 非常感谢任何实用的计算和公式。
4.是否有任何 FET 选择标准可用于选择4个 MOSFET 和 BATFET?
5.您能否确认哪一个更适合我们的应用"BQ25713"或"BQ25713B"
你在这个问题上的帮助将对我们非常宝贵。 我们期待您的专家指导。
提前感谢您的支持。
此致、
Sakthivel
高级硬件开发人员
HFCL