This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:编程器计时器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419498/bq76905-programmer-timer

器件型号:BQ76905

工具与软件:

我们需要按照以下步骤在 AFE 中配置1分钟的可编程计时器:

  1. 通过将0x08写入地址0x66上的警报启用寄存器来启用计时器警报。
  2. 向地址0x0094的子命令寄存器写入0x4C、以设置1分钟计时器中断。

命令序列:
0x3E 0x94 0x00 0x4C 0x00

但是、当我使用命令40读取地址0x0094时、数据不会显示为配置状态。
如何正确配置寄存器0x0094处的计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    对于此命令、您必须写入器件的校验和才能接受命令。

    以下是正常工作的顺序。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我测试了它正在工作的命令。