请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76905 工具与软件:
我们需要按照以下步骤在 AFE 中配置1分钟的可编程计时器:
- 通过将0x08写入地址0x66上的警报启用寄存器来启用计时器警报。
- 向地址0x0094的子命令寄存器写入0x4C、以设置1分钟计时器中断。
命令序列: 0x3E 0x94 0x00 0x4C 0x00
但是、当我使用命令40读取地址0x0094时、数据不会显示为配置状态。
如何正确配置寄存器0x0094处的计时器?