This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:5V 固定效率

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417145/lmr43620-q1-5v-fixed-efficiency

器件型号:LMR43620-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

 LMR43620-Q1上是否具有5V 固定效率数据@2.2MHz? 或者我是否需要通过 webench 进行仿真?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为最好使用 Webench 设计器。

    如果这样不起作用、我将尝试找到应用工程师并查看我们是否有数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢。

    此致、

    Youhei