This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16412DRCR ILIM 和 IOCP 容差

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418793/tps1641-tps16412drcr-ilim-and-iocp-tolerances

器件型号:TPS1641

工具与软件:

您好!

您能否提供/确认 ILIM 和 IOCP 级别的容差信息、  

ILIM:  在 数据表中 、我看到下面的容差(约25%)、其中 RLIM = 332Kohm 导致了30mA ILIM。 是针对 -40到125C 范围所提到的容差、因为我在测试条件列中看不到任何内容。

我的用例约为30 -50mA ILIM、在此用例中、对于-40到125°C 的温度范围、应将什么视为容差?

IOCP: 在数据表中,IOCP 公差是针对1A 的(这是6%),但根据 IOCP 的范围,我们可以一直到80.6k 欧姆,这导致204mA ,什么是公差需要考虑的最小 IOCP 在温度范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha、您好!

    测试条件和温度范围将在数据表的7.3部分中写入。

    Unknown 说:
    我的用例是30 -50mA 左右、在本例中、-40到125°C 温度范围的容差是什么?

    它应该在22%到25%的公差范围内。

    Unknown 说:
    对于温度范围内的最小 IOCP、需要考虑的容差是什么?

    您可以考虑最小 IOCP 的容差为~20%。

    谢谢  

    Amrit