This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:最大体二极管电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418564/tps22975-maximum-body-diode-current

器件型号:TPS22975

工具与软件:

在第10.1.3节中、它会说:"由于 NMOS 开关中集成了体二极管、因此强烈建议使用大于 CL 的 CIN。 当系统电源被移除时、大于 CIN 的 CL 会导致 VOUT 超过 VIN。 这会导致电流通过体二极管从 VOUT 流向 VIN。"

此器件是否具有绝对最大"体二极管电流限制"规格? 在我的特定应用中、从输出引脚到输入引脚的漏电流(在移除输入电源后)不会为设计带来任何功能问题、但我们需要确保 TPS22975在这种工作模式下不会损坏。

遵循数据表(CIN>CL)中的指导在技术上是可行的、但考虑到我们的以下情况很困难:CL 未知、但预计会在数百 uF 范围内;实现 CIN≈1x 的 CL 是合理的可以实现的、但从电路板空间和 MTBF 的角度来看、实施 CIN≈10x CL 会变得不可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

    在我们的建议运行条件中、我们规定 VOUT 不应大于 VIN。 在这些条件下、体二极管上没有反向电流或正向压降。 如果体二极管为正向偏置、则将不会控制流经二极管的电流量。 因此、我们不测试或表征体二极管以确保正向电压或电流通过二极管。

    TPS22975具有热关断功能。 因此、即使反向电流流过二极管、二极管也会关断。  

    谢谢你

    Amrit