This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:UC28025DW IC 会在 PWMH 和 PWML 上产生不等的脉冲宽度

Guru**** 2593650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419803/uc28025-uc28025dw-ics-are-generating-unequal-pulse-widths-on-pwmh-and-pwml

器件型号:UC28025

工具与软件:

你好!!

我们使用 UC28025DW PWM IC 通过隔离式驱动器 IC 实现半桥转换器(将400V 直流转换为28V 直流) MOSFET 的开关、如原理图所示。 该产品经过认证、在批量生产期间、可以发现很少的 UC28025DW IC 会在 PWMH 和 PWML 输出上产生不相等的脉冲宽度。 这会导致半桥变压器饱和和 MOSFET 故障。

请帮助我们查找问题是 与采购的 IC (UC28025DW)批次有关还是与设计相关的问题。