This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:bq25300

Guru**** 2582125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419435/bq25300-bq25300

器件型号:BQ25300

工具与软件:

你(们)好  

您能建议将 PFET 器件型号用于 外部电源路径吗

此致

Durga Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 首先、如果您打算将 BQ25300用于具有外部电源路径的应用、我强烈建议将系统输出(在 BQ25300数据表中的图10-7中表示为 VSYS)直接连接到 VBUS 引脚、而不是连接到 PMID 引脚。  我们正在针对下一版本的数据表修正图表。  

    [报价 userid="502504" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419435/bq25300-bq25300能否为 外部电源路径建议 PFET 器件型号[/QUOT]

    PFET 的选择取决于应用、因此我们不建议将其留给终端设计人员。 根据电池电压、您知道 VGS 导通时将由其驱动、从而知道其 Rdson 以及最大 VDS 大小。 您知道 FET 应该根据您的 SYS 负载要求确定的额定电流。 使用它、您可以为您的特定应用选择适当大小的 PFET。

    此致、

    Garrett