This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53B:LDO 中的肖特基二极管反向电流保护

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419802/tps7a53b-reverse-current-protection-with-schottky-in-ldo

器件型号:TPS7A53B

工具与软件:

考虑选择肖特基二极管以实现反向电流保护。 数据表中表明最大额定值 Vout > Vin + 0.3V。 如果正确解释这一点、我需要一个正向电压小于300mV 的肖特基二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、这是正确的。  肖特基二极管也应该是一个反应快速的二极管。

    谢谢!

    Stephen