This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQStudio 电压读数与单个电芯电压间的关系-不一致

Guru**** 2767905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419306/bq40z50-r1-bqstudio-voltage-reading-versus-individual-cell-voltages---discrepancy

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

当我在 BQStudio 的电池组件的寄存器表中读取这些值时、对于3S2P 电池组件配置、我看到的电压值为76566mV、单节电池电压为3830mV (Cell 1)、3827mV (Cell 2)和3834mV (Cell 3)。

电压读数是否不应等于各个电池电芯电压的总和、因此 3830mV + 3827mV +和3834mV = 11,491mV?

如果没有、Voltage 值实际上与什么对应、各个电芯电压读数实际上与什么对应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    DA Configuration 寄存器目前的值是多少? 它是否反映在使用中有三个单元格?

    此致、

    Anthony