This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在运行状态0x01A1下启用保险丝

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418231/bq40z50-r2-fuse-enabled-in-operation-status-0x01a1

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

"熔丝"在运行状态0x01A1被设定、并且输出电压被切断。 CHG 和 DSG MOSFET 状态也会清除、在此处为 FET_EN 使能。 我想禁用保险丝保护。 我还共享日志  

 e2e.ti.com/.../bq40z50_2D00_26_2D00_9_2D00_2024v1_2D00_settings.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    您可以给我们发送 bqStudio 中描述 SafetyStatus 和 PFStatus 寄存器的较低寄存器的屏幕截图吗、以便我们更好地了解导致保险丝置位的原因吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有较低的寄存器映像、我记得没有将其他安全保护设置为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要设置 ASCD ,短路保护,要求阈值时间尽可能最小,最大器件输出电流将为32A。 您能否共享 ASCD 的设置和阈值。 短路后器件恢复时间应约为10秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    对于保险丝、请确保电压未超过最小熔断保险丝电压、这将导致保险丝引脚变为高电平。

    关于 ASCD 阈值、以下部分介绍 ASCD 保护的功能、其中以粗体显示可配置的数据闪存参数。 这些可根据您的系统进行配置:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FUSE 位仍为高电平、下电上电后、我附加了所需数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    感谢您的分享。 我不认为有安全或 PF 事件导致该位被设置。 如果电压大于最小熔断保险丝电压、仪表将设置 FUSE 引脚。 在本例中、该参数在.gg 文件中似乎设置为3500mV、屏幕截图中的电池电压高于此值。

    此致、

    Anthony