This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB546-DCI:DPEQ、EQ 和 SSEQ 之间有何差异?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI, TUSB1146, TUSB546-DCI, TUSB546A-DCI, TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419837/faq-tusb546-dci-what-is-the-difference-among-dpeq-eq-and-sseq

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件: TUSB546A-DCITUSB1046-DCI、TUSB1046A-DCI 、TUSB1146

工具与软件:

TUSB546-DCI 具有三组均衡(EQ)、DPEQ、EQ 和 SSEQ 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB546-DCI、TUSB546A-DCI、TUSB1046-DCI、TUSB1046A-DCI 和 TUSB1146是 VESA USB Type-C 交替模式转接驱动开关、支持下行端口(DFP)高达10Gbps 的数据速率。  该转接驱动器提供多个接收均衡级别、用于补偿 USB 3.1第1代/第2代或 DisplayPort 1.4/2.0信号在 PCB 或电缆上传输时因码间串扰(ISI)而产生的电缆或电路板走线损耗。 转接驱动器每个通道都具有独立的均衡控制。  下面的方框图显示了均衡控制。

    在 GPIO 或引脚搭接模式下、可以使用 EQ[1:0]、SSEQ[1:0]和 DPEQ[1:0]引脚设置均衡。 请注意、相同的均衡应用于所有四个 DisplayPort (DP)通道以及 RX1和 RX2。 在 I2C 模式下、可以对每个 DP 通道和 RX1/2应用单独的均衡。

    对于 SSRX、 TUSB546-DCI、TUSB546A-DCI、TUSB1046-DCI 和 TUSB1046A-DCI SSRX 仅是线性的。 对于 TUSB1146、它可以支持线性或限幅模式。 在限幅模式下、TUSB1146 TX 可以为相应的 RX 提供额外的补偿。

    谢谢

    David

    谢谢

    David