This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有断电保护功能的 IC 建议8至4数字多路复用器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419236/8-to-4-digital-mux-with-power-off-protection-ic-recommendations

器件型号:  

工具与软件:

大家好!

我正在处理一个项目、需要将 SPI 总线路由到两个目标:本地 SPI 总线上的数字器件和外部连接器。 为此、我计划使用8线至4线数字多路复用器通过单个引脚选择 SPI 总线源。 SPI 速度约为1Mbps、电压电平为3V。

此外、 断电时需要使用多路复用器来保护器件。 具体来说、如果在我的器件关闭时外部 SPI 处于活动状态、我需要多路复用器来防止 SPI 信号到达我的器件、以避免任何电压泄漏或干扰。 换句话说、当我的器件断电时、多路复用器应阻止或隔离任何电压输入与外部 SPI。

您是否有关于实现这一点的合适多路复用器或解决方案的任何建议? 非常感谢您提供任何具体的 IC 或设计技巧。

提前感谢!

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    对于您的应用、我可以推荐 TMUX1574。 它是一款2:1 4通道多路复用器、能够以 2GHz 的带宽传递3V 信号。

    它还具有高达3.6V 信号的断电保护功能。

    谢谢!

    近红外