This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750EVM

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25750EVM, BQ25756EVM, BQ25756, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412381/bq25750evm-bq25750evm

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25756EVMBQ25756BQSTUDIO、BQ25750 EV2400

工具与软件:

我们购买了用于电池充电和放电测试的 BQ25756 EVM 板。  然后、我们发现、 移除 VAC_IN 后、BQ25756EVM 板无法通过电池在反向模式下供电来调节 SYS 端子电压。 我们随后购买了 BQ25750EVM 电路板。 但是、 BQ25750EVM 板甚至无法进行电池充电。 您是否认为 BQ25750EVM 电路板一开始就无法工作或损坏? 是否有关于 BQ25750EVM 板故障排除的提示或建议? 顺便说一下、除了在启动 bqStudio GUI 后选择不同的 EVM 板之外、BQ25756EVM 和 BQ25750EVM 之间的测试设置几乎相同。

谢谢!

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您与我们在此方面的合作。 我有几个问题可以帮助我们进行调试。

    您的电池和输入电压是多少?

    您的充电电流设置是什么?您的测试设置是什么?

    您使用哪些寄存器设置?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们使用磷酸铁锂24V 24Ah 电池。  VAC 输入电压为28V、充电电流为5A。

    我们购买了 BQ25750 EVM 板和 EV2400板。 我们按照 EVM 用户指南执行测试。

    现在、 电池充电成功。 但我们在反向模式下有问题。

    我们希望电池采用已充电的电源、并在移除28V VAC 输入后将24V 电池电压调节为28V SYS 端子电压。 放电电流可能为15A。

    您能否为我们提供一个寄存器设置文件来实施上述测试方案?

    谢谢!

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    根据您的条件、我认为 BQ25750上的自动反向模式会很有效。 您可以查看此 常见问题解答页面、了解反向模式的摘要

    对于此测试条件、我建议使用以下寄存器设置:

    看门狗=禁用
    VSYS_REV=28000mV
    EN_AUTO_REV=1
    所有其他寄存器均为默认值

    采用自动反向模式时、一旦 VAC 降至 ACUV 阈值以下、反向模式将激活、并为系统提供28V 电源。

    如果您对此有任何问题、请告诉我、如果您仍有问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan --我们已经尝试了您对这些寄存器设置的建议、但不起作用。

    基本上、我们使用 bqStudio GUI 设置28000mV、寄存器0x0C 读回值为0x15E0、SYS_LOAD 电压为25.4V (已充电电池电压值)、而不是移除 VAC_IN 后预期的反向电压值28V。  

    e2e.ti.com/.../register-setting.txt

    上面是设置寄存器值文件。 您能帮助检查我们的设置中有什么问题吗? 或者我们可以有一个在线会议,这样你就可以直接指导我们应该做什么?

    谢谢!

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您耐心等待。 我们将在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan --我们现在可以执行电池充电/放电方案测试。 外壳可以关闭。 感谢您的支持和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    Ethan 不在办公室、所以我将负责这个问题。

    我有几个问题:

    您是否具有系统负载、或者您是否刚刚测量端子上的电压?

    您能否启用 ADC 并再次提供寄存器信息?

    在您发送的寄存器日志中、电池处于收尾模式、反向模式关闭。 您能否确认适配器不存在? 我不确定如果不存在适配器、为什么它会处于收尾模式。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克里斯蒂安——感谢你的参与。 我在一周的剩余时间内不在办公室、下星期一将向您提供相关信息。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如果有任何更新、请告诉我们。