This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:单节电池。

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418241/bq25708-single-cell-battery

器件型号:BQ25708

工具与软件:

您好!

我对 BQ25708电池充电电压配置有疑问。

在我的情况下,电池是单节电池和12V .

单节电池需要12V 的电池充电电压。

注1:-

这里提到了单节配置电池电压为5V。

注2:

根据此声明、我们是否可以将电池充电电压配置为12V?

请告知如何 为单节电池配置电池充电电压(12V)?

谢谢!

木图维尔 K

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muthuvel、

    在描述电池设置时、数据表引用了锂离子电池、但它不禁止在多化合物电池中使用此部件。  

    镍氢电池电芯的电压为1.2V、 锂离子电池电芯的电压为4V、其他一些电池电芯的电压高达12V。 我们可以使用等效的电池设置作为起点、然后根据需要修改寄存器值。

    我建议您选择3节 锂离子电池、相当于1节12V 电池。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger Zhou、

    主题:请求提供电池充电器建议。

    我们正在寻找具有以下规格的电池充电器:

    电池充电电压:12V
    电池充电电流:3A


    要使用的电池类型将由客户决定。 到目前为止、我们仅要求12V 的充电电压。 电池充电器应

    支持多种电池类型、包括铅酸和锂离子电池。

    请推荐符合这些标准的合适充电器。

    请告知。

    谢谢!

    木图维尔 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muthuvel、

    BQ25708可支持您的应用。 将 CELL_BATPRESZ 引脚设置为3.3V、即 REGN 的55%。   

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Tiger Zhou、

    您能否确认 BQ25708仅用于锂离子电池、也可以用于铅酸电池等多种化学电池。

    因为要使用的电池类型将由客户决定。

    客户仅确认充电电压为12V。

    如果客户可能使用铅酸电池或锂离子电池。

    谢谢!

    木图维尔 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muthuvel、

    BQ25708可用于多化合物电池。 它不关心电池类型、只需设置充电电压和充电电流即可。 然后开始充电。  

    此致、

    老虎