This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:BQ25731运行困难

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416757/bq25731-bq25731-operation-difficulties

器件型号:BQ25731

工具与软件:

是应用工程师、可为您介绍这款 LiPO4电池充电 IC。  我们已将其整合到新设计中。  我们无法让芯片运行、无法给电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    TI 建议订购 BQ25731EVM 并从 BQ25731EVM 用户指南开始。  

    www.ti.com/.../BQ25731EVM

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计中的器件。  我们要使它正常运行。  我们使用 SiLabs 控制器建立了与 IC 的 I2C 通信。  是否需要使用 I2C 命令来获取 BQ25731来开始为4节锂电池组充电?  我们已将 Cell_Bat 45zz 引脚设置为正确的电压。  电路的其余部分与数据表中所示的电路相同。  VBus 上的5V 输入不会启动充电过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    尝试以下两种方法:  

    1.移除所有负载并重新启动。  

    2.应用高于5V 的输入电压,如12V ,并重试。  

    请告诉我结果。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    BQ25731是否会在不使用任何 I2C 命令或状态检查的情况下运行?

    谢谢、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是没有、BQ25731不用于独立运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我发送一个寄存器位列表、为了启动升压开关、需要设置或清除这些位吗?  因此任何类型的代码都是不错的、或者至少应按照写入寄存器的顺序来启用升压开关。  我们使用的拓扑和值与数据表中描述的相同。  该应用计划了大量订单、需要大量时间才能使该器件正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。