This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015-Q1:在不同输出电压下工作的固定5V 版本(LMR38015FS5QDRRRQ1)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420466/lmr38015-q1-operating-fixed-5v-version-lmr38015fs5qdrrrq1-at-different-output-voltage

器件型号:LMR38015-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队

我最近设计了一种小型 PCB、可以将44V 至48V 的输入电压转换为41V 的输出电压。 为此、我选择了 LMR38015-Q1、因为它支持97%的高最大占空比、这是我的特定应用所必需的。 您可在下面找到我的设计原理图。

很遗憾、由于订购过程中出错、我在电路板上安装了5V 固定版本的此 IC (LMR38015FS5QDRRRQ1)、而不是可调节版本(LMR38015SQDRRRQ1)。
通过移除 R5并将 R4替换为0R 电阻器、我同时设法稳定我的设计、以便在输出端子上提供稳定的5V 电压。
为了避免将 IC 替换为可调节版本并且仍能  在输出端实现41V、 我想知道是否可以使用  LMR38015FS5QDRRRQ1来实现这一目的。 具体而言、我正在考虑更改由 R4和 R5组成的电阻分压器、从而使在输出电压为41V 时、在 FB 引脚上得到5V 的电压。 为此、我应该选择 R4至76.8kR 和 R5至10.7kR、以 得到所需的分频比8.2:1。

您是否对我的方法有任何疑虑? 我知道、我计划在 该特定器件型号不适用、但我仍可以用于评估 IC 性能的条件下运行 IC。

感谢您的支持、祝您愉快!

此致

Leonhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonhard:  

    该器件用于5V 固定输出、除 TI 无法保证且我们不推荐之外的任何内容。  

    话虽如此、您希望通过 IC 实现您想要的效果、并尝试分压器方法。 如果能够正常工作、您可以选择使用该器件、但我们建议获取该器件的可调型号。  

    此致、

    Rahil