工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队
我最近设计了一种小型 PCB、可以将44V 至48V 的输入电压转换为41V 的输出电压。 为此、我选择了 LMR38015-Q1、因为它支持97%的高最大占空比、这是我的特定应用所必需的。 您可在下面找到我的设计原理图。

很遗憾、由于订购过程中出错、我在电路板上安装了5V 固定版本的此 IC (LMR38015FS5QDRRRQ1)、而不是可调节版本(LMR38015SQDRRRQ1)。
通过移除 R5并将 R4替换为0R 电阻器、我同时设法稳定我的设计、以便在输出端子上提供稳定的5V 电压。
为了避免将 IC 替换为可调节版本并且仍能 在输出端实现41V、 我想知道是否可以使用 LMR38015FS5QDRRRQ1来实现这一目的。 具体而言、我正在考虑更改由 R4和 R5组成的电阻分压器、从而使在输出电压为41V 时、在 FB 引脚上得到5V 的电压。 为此、我应该选择 R4至76.8kR 和 R5至10.7kR、以 得到所需的分频比8.2:1。
您是否对我的方法有任何疑虑? 我知道、我计划在 该特定器件型号不适用、但我仍可以用于评估 IC 性能的条件下运行 IC。
感谢您的支持、祝您愉快!
此致
Leonhard