This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410&quot 的技术细节;LM3410"

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, LM3410, TPS92692-Q1, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409911/lm3410-technical-details-for-lm3410

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92692-Q1、TPS92691-Q1 TPS92691

工具与软件:

您好!  

目前我们正在使用 LM3410 5引脚 IC 进行仿真。此 IC 在 Tina、PSpice、MSP4和 MSP4中不可用。  

您可以帮助如何在 TINA 中导入此 IC、模拟此 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很老的部分。  我们没有适合它的 Tina 或 PSpice 模型。  您可能需要考虑在设计中使用 TPS92691-Q1或 TPS92692-Q1。  两者都具有 PSpice 模型。  您的应用和设计要求是什么?   

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    TPS92691-Q1在 PSpice 中不可用、 TPS92692-Q1可用、 我在这里提到了要求、

    主要参数是调光频率较低(1Hz 至40Hz)、但  TPS92692-Q1 提到的典型值为240Hz。

    输入电压:从3V 至最大值

    输出电压:15V 至最大值

    输出电流:1.5A 至最大值

    输出 LED:5个 IR LED 串联

    我们可以使用 TPS92692-Q1来满足我们的需求(如果是、如何 满足要求)、或者您可以建议类似 LM3410的 IC 吗?

    您还可以帮助找到过压保护电路、肖特基二极管、我们要求的电感器的值、

    *5V 输入,LED 500mA 输出电流,5 LED 与正向电压串联:最大1.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我认为 LM3410是实现此目的的一个很好的器件、但它没有 PSpice 模型。  我建议订购一个 EVM、并针对您的应用对其进行修改。   

    我不明白您将输入和输出电压设置为"Max"。  您需要约束您的设计。  您的输入电源是什么? (VIN min、typ、max)?  您的输出电流是多少(ILED 最小值、典型值、最大值)?  输出电源电压仅为计划输出 (500mA)负载处 IR LED 的 Vf 乘以 LED 数量。  您是否知道 IR LED 的器件型号、那么我们可以确定 VLED 的范围。  我们需要定义这些参数、从而确保选择正确的拓扑。   

    如果我们与您签订了 NDA、则我可以共享 TPS92691的未加密 PSpice 模型。  您可以联系 TI 销售代表获取 NDA 的表格。   

    该设计的最终用户应用是什么?

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    要求:

    输入电压:5V (典型值)

    输出电流:700mA (典型值)

    输出电压:15V (典型值)  、5个串联 IR LED、正向电压:1.86V (典型值)至2V (max)

    LED 部件:GH PUSRA1.25

    请帮助查找上述值计算。

    此外、我们还想知道、我们能否使用 调光频率更低:1到40Hz 的 TPS92691。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveek、您好!

    "查找上述值计算"是什么意思??  您是否在索要元件值?   

    是的、TPS92691可以以1Hz 至40Hz 的频率进行 PWM 调光。   

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    这是我们的要求、

    要求:

    输入电压:5V (典型值)

    输出电流:700mA (典型值)

    输出电压:15V (典型值)  、5个串联 IR LED、正向电压:1.86V (典型值)至2V (max)

    LED 部件:GH PUSRA1.25

    对于此要求、上述电路中的组件的值是多少?

    如何实现1Hz 至40Hz 的调光?  

    Praveek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是计算表。   e2e.ti.com/.../Example-Calculations-_2D00_-TPS92691_5F00_Boost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx