工具与软件:
我对 Ping 信号很好奇。
该 ping 信号应向 Rx 引脚发送从高电平到低电平的一段时间、但没有关于如何在硬件中实现它的建议。
1.例如、使用 UART 时、是通过在软件中将 Ping 信号实现到 Rx 引脚(通过将 Rx 引脚设置为 GPIO 功能来创建 Ping 信号)、还是发送了通信命令?
2.如果不是方法1、是否可以添加一个 IC 来下拉硬件(BJT 或 FET)中的 Rx 引脚、并让 MCU 控制该引脚来创建 ping 信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我对 Ping 信号很好奇。
该 ping 信号应向 Rx 引脚发送从高电平到低电平的一段时间、但没有关于如何在硬件中实现它的建议。
1.例如、使用 UART 时、是通过在软件中将 Ping 信号实现到 Rx 引脚(通过将 Rx 引脚设置为 GPIO 功能来创建 Ping 信号)、还是发送了通信命令?
2.如果不是方法1、是否可以添加一个 IC 来下拉硬件(BJT 或 FET)中的 Rx 引脚、并让 MCU 控制该引脚来创建 ping 信号?
Benjamin。
感谢您的快速回复
对于该 Ping 信号和 UART 通信、我还有其他问题
在你的答复中、 "发送一系列1或0 "是什么意思?
根据我的理解、您需要将 RX 引脚设置为 GPIO 以进行输出0或1、对吧?
如果我通过 UART 通信发送0或1、由于停止位、我似乎无法发送连续0或1 (很难在2.25ms 内发送连续0)。 对吗?
此外、我也看不到设置 UART 通信的方法。 我应该如何在 MCU 中对其进行设置?
例如、设置波特率、开始位、停止位、奇偶校验位和数据位