This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:使用 ISNSP/N 和 IMONOUT 实现电流限制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420044/lm5177-current-limit-using-isnsp-n-and-imonout

器件型号:LM5177

工具与软件:

尊敬的专家:

我们在四相配置中使用四个 LM5177以实现大约300W 的吞吐量。 和为了保护输入和输出电路、我们想为输入和输出电源轨使用 ISNS 电流限制功能、如文档"使用 LM5177降压/升压控制器并联运行降压/升压转换器"第3章所述。

但是、我很难获得有关如何计算给定 R_ISNS 的最小和最大电流限制的足够信息:

1.在 LM5177产品说明书中、CHP。 7.3.13公式(16)中、有一个称为"gm"的常数。 是否意味着是电气特性表中的"电流检测放大器跨导"?

2.图7-17向我建议、在电流限制模式下、我们不需要 R_IMON、但我想我们在监测和限制模式下都需要此电阻器。 请澄清。

3.我可以使用 LM51772数据表第 7.3.12.2章的部分或所有公式来进行 LM5177计算吗?

4.能否提供一个计算示例、说明如何计算 LM5177给定 R_SNS (以及给定 R_IMON (如果适用)的最小和最大电流限制?

谢谢、BR、

AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的咨询。

    1.是的,这是正确的。

    2.使用限流模式时,需要在 IMONOUT 引脚上连接 RC 补偿网络。 因此、仅使用一个电阻是不够的。 必须有一个串联的电容器。 根据数据表、该环路应比电压控制环路快3到5倍。

    3. LM51772的工作方式有所不同。 并非所有这些公式都自动适用于 LM5177。

    4. RSNS=5m Ω、阈值(限幅模式激活)=50mV (最小值49、最大值 51.7)

    最小电流限值= 0.049V/0.005 Ω=9.8A

    最大电流限值= 0.051V/0.005 Ω=10.2A   (假设电阻器没有容差。)

    我希望这对您有所帮助。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的回答!

    这是我目前所理解的:

    在电流监控模式下、ISNS 差分电压通过 IMONOUT 引脚转换为源电流、其中0.9/1/1.1mS 作为 V/I 转换常量。 R_IMON 随后将该电流转换为可由一些外部电路测量的电压。 -请确认。

    但在限流模式下、不会转换为电流。 相反、ISNS 上的差分电压将在内部与49/50/51.7mV 阈值比较以执行限制。 -请确认。

    220µS 上述陈述正确、那么我仍然对数据表中的第二个跨导规格值(170/200/μ s)感到困惑、该值标有 IMON_LIMITER_EN = 0b1 (电流限制器已激活、我猜测)。 他的值是否应帮助我计算电流限制器 RC 补偿网络?

    能否提供一个补偿网络计算示例?

    谢谢、BR、

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    [报价 userid="617519" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420044/lm5177-current-limit-using-isnsp-n-and-imonout/5441248 #5441248"]在电流监控模式下、ISNS 差分电压从 IMONOUT 引脚转换为源电流、V/I 转换常量为0.9/1/1.1mS。 R_IMON 随后将该电流转换为可由一些外部电路测量的电压。 -请确认。[/报价]

    是的、这是正确的。

    [报价 userid="617519" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420044/lm5177-current-limit-using-isnsp-n-and-imonout/5441248 #5441248"]但是在电流限制模式下、未进行电流转换。 相反、ISNS 上的差分电压将在内部与49/50/51.7mV 阈值比较以执行限制。 -请确认。[/报价]

    有。

    [报价 userid="617519" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420044/lm5177-current-limit-using-isnsp-n-and-imonout/5441248 #5441248"]如果以上陈述正确、我仍然对数据表中的第二个跨导规格值(170/200/μ s)感到困惑、该值标有 IMON LIMITER_EN = 0b1 (电流限制器已激活、我220µS)。 他的价值是否可以帮助我计算电流限制器 RC 补偿网络?

    是的、该值随后可用于计算补偿网络。 但是、遗憾的是、我们还没有有关如何计算的指南。 建议环路比电压控制环路快3到5倍。
    EVM 中使用的 RC 值应该是一个很好的起点。 (82k 22nF)
    如果环路不稳定、请在系列中的82k 添加一个小电容器。 但这需要在实验中进行检查。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Moritz。 我的问题得到了解决。

    BR、

    AL