This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:设计审查

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417732/tps546d24a-design-review

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好!

我正在使用直流/直流转换器为 RFSOC–XCZU47DR 内核电压轨供电、电流为25A 时电压为0.85V±25mV

我将尽量减少占用空间、同时仍能满足精度要求。

如果可能、我想回顾一下我刚才添加的原理图和 PSpice 输出。 注意事项:

首先、我想谈谈 RFSOC 要求方面的瞬态偏差。

我需要澄清 VOSNS 和 GOSNS 引脚。 我注意到 数据表中提到、将它们连接到电容器的开尔文连接中的调节点。 电容器值/特性是什么?

大多数时候、最靠近 RFSOC 的电容器是具有低电容的高频去耦电容器、这是否足够好?

IVE 组合了当前原理图 PMBus 值、引脚捆绑配置、PSpice 结果和 rfsoc 需求。  

此致、  

tomer。

 

e2e.ti.com/.../TPS546D24ARVFR.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="607142" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417732/tps546d24a-design-review 首先、我想对 RFSOC 需求的瞬态偏差发表第二个意见。

    仿真显示的是-16mV 至+15mV、完全在您所引用的+/- 25mV 规格范围内。  在4A/ns 瞬态速率下、2.2nF 至10nF 范围内的超高频电容器的布局和旁路对于避免寄生电感在电流转换期间产生>25mV 的边沿至关重要。

    此外、应避免在没有中间值的情况下将电容器并联间隔10倍、因为这会引入电容间谐振、也可能在如此快速瞬变的情况下影响输出电压。

    [报价 userid="607142" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417732/tps546d24a-design-review "]

    我需要澄清 VOSNS 和 GOSNS 引脚。 我注意到 数据表中提到、将它们连接到电容器的开尔文连接中的调节点。 电容器值/特性是什么?

    大多数时候、最靠近 RFSOC 的电容器是具有低电容的高频去耦电容器、这是否足够好?

    [报价]

    遥感点电容无需具有特定的目标参数。  RFSOC 附近的高频电容器应该没有问题。

    我会回顾一下您分享的设计、TPS546D24A 产品文件夹中还提供了设计工具和原理图审阅检查清单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很抱歉耽误您查看原理图和注释的时间。  您是否已从产品文件夹中下载 Excel 设计工具?  它将提供一些有用的指导。

    1) 1) AGND 到 PGND

    看起来您使用两个并联电阻器将它们连接在一起。  虽然这对于网络来说是可以的、但 AGND 引脚需要直接连接到 IC 下方外露焊盘处的 PGND、使用器件安装侧引线连接引脚焊盘宽度。  AGND 引脚与 PGND 焊盘的连接不允许连接阻值甚至不允许通孔。

    如果您的设计工具需要电阻器来实现节点中断、请将 AGND 焊盘连接到 PGND、并使用电阻器在 AGND 引脚和其他连接到 AGND (AVIN 旁路和引脚编程) 之间提供单点连接、而不是在 AGND 和 PGND 之间提供

    2) BP1V5旁路

    虽然 BP1V5通常不需要2个并联电容器、而不是2个匹配的电容器、但您通常可以使用并联的1.0μF 和470或330nF 电容器来找到更好的性能。  这样会分散它们的谐振频率、并在较高频率下提供较低的总体阻抗。

    3) 3)引脚搭接看起来正常。

    我建议使用具有330μF 和22μF 电容器细节的 Excel 工具、以确保补偿代码28 (ILOOP = 7、VLOOP = 2)将适合您。  当 VLOOP = 2时、平均电流模式控制环路将产生大约5.1mΩ 的输出阻抗、因此您需要检查输出电容器并联组合达到阻抗5.1mΩ 的频率。

    4) 4) PMBus 已编程 COMPENSATION_CONFIG

    您添加了 PMBus 编程的补偿配置设置、该设置不同于 MSEL1通过引脚编程的选择。  您是否打算使用 PMBus 编程的补偿设置?  

    高 VLOOP 增益(引脚编程为3.375与2)降低了输出阻抗、从而使瞬态电压从大约25mV 降低到16mV、而较高的 ILOOP 设置(引脚编程为8与7)提高了相位裕度。

    如果您正在通过 PMBus 更新 COMPENSATION_CONFIG 并计划将其存储到 NVM、请确保还更新 PIN_DETECT_OVERRIDE 以将 COMPENSATION_CONFIG 设置为默认设置为 NVM、而不是进行引脚编程、以便 MSEL1电阻器不会恢复您的更改。

    如果您在上电后写入 COMPENSATION_CONFIG、请注意、虽然命令可以在启用输出时更新、但实际补偿不能是、因此需要将值存储到 NVM 并恢复、或在禁用输出时写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter、感谢您的专业响应、  

    [报价 userid="13277" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417732/tps546d24a-design-review/5431257 #5431257"] 2.2-10nF 范围内的超高频电容器的布局和旁路至关重要

    您是指去耦电容器吗? 不是所有这些都在这里、因为较小的值接近 rfsoc。

    此外、避免电容并联间隔10倍

    规格。

    [报价 userid="13277" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417732/tps546d24a-design-review/5431257 #5431257"] RFSOC 附近的高频电容器应该没问题[/QUOT]

    我提出这个问题是因为 pspice 模型似乎放置了一个47 μ F 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我将按照数据表中的布局建议连接 PGND 和 AGND 焊盘。

    2)注意到

    3)我用过它

    3)+ 4)我打算使用 PMBus 覆盖引脚搭接。 (禁用输出时)。 重新检查有关 MSEL1的信息  

    此致、  

    tomer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴有人提供帮助。  如果这已经解决了您的问题、请点击"这已经解决了我的问题"按钮、以便我们关闭该主题。