This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:环路补偿 Web Bench 与电子表格的对比?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420309/tps40304-loop-compensation-web-bench-vs-spreadsheet

器件型号:TPS40304

工具与软件:

尝试进行 TPS4030 1.8V 设计以及在线工具和补偿电子表格似乎不符合我的价值观。  我倾向于相信电子表格而不是在线工具。  这个在线工具当然我也不能输入准确的 FET 和电容。  

 可能还尝试配置 EMI 滤波器、因为现在我们必须在大多数器件上满足 CISPR 25 5类要求。

 基本上、在线工具显示相位裕度为30.41、以下公式如下

 我正在计划使用电子表格工具的值、一切看起来都正常:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您找不到合适的电感器和输出电容器、Excel 电子表格是一个很好的选择、只要您应用了降额因数、您就会得到这样的结果。

    在 Excel 电子表格中、频率刚好超过10kHz 时的相位下降略低。  这是因为 L-C 谐振上的 ESR 阻尼非常低、并且在2倍 L-C 频率下有一个零点和在 L-C 频率下有一个零点的2个零点的默认比值略高、因此将较高的比值降低到 L-C 频率将在 L-C 谐振下提供更多相位提升。

    如果您想提升这里的相位:

    1) 1)在手动输入的极点和零点频率旁边的线中键入现有的极点和零点频率

    2)将手动输入的 FZ_1 (频率0 1)从14469Hz 降低到8000Hz ( L-C 谐振频率)

    3) 3)将"Manually enter Rs & cs"(手动输入 Rs 和 Cs)选项更改为"No"(否)

    4) 4)将"Manually enter PS and ZS"(手动输入 PS 和 ZS)选项更改为"Yes"(是)

    计算器将更新手动输入的极点和零点的电阻器和电容器值、并提高谐振时的相位。

    如果您想在主滤波器之后添加一个次级滤波器、我建议将滤波器之前的 VOUT 和滤波器之后的 VOUT 连接在一起、并将一个电阻器连接到滤波器之后的 VOUT、以及一个与滤波器之前的 Vout 并联的 R-C。  这样、您可以在次级滤波器上的压降后调节直流电压、同时通过调整 R 和 C 比、基于 VOUT 保持稳定性。